结果:找到"螺钉 螺栓 机械加工 紧固件",相关内容1000条
  • 螺栓连接设计时,到底要不要再加垫圈?
  • 在机械设备中,我们经常会看到:有些螺栓连接会用到垫圈,有些螺栓连接确没有用垫圈,有些螺栓连接用的是平垫圈,有些用的是弹簧垫圈,有些用的是弹簧垫圈再加平垫圈。那么,我们在做设计时到底要不要用垫圈呢?好纠结啊!你有没有同样纠结过?螺栓连接--无垫圈:螺栓联接--用平垫圈:螺柱联接--弹簧垫圈防松:垫圈到底起到什么作用呢?01平垫圈在螺栓需要经常拆卸的场合,为了保护被连接件的表面不被划伤,一般需要在螺母或螺栓头位置放置平垫圈,这样就可以防止被连接件表面不被划伤了,特别对于采用精密机加工的表面。在一些摩擦系数要求比较精准的连接处,又没有对摩擦系数进行单独的试验要求,比如风电螺栓连接中,一般采购螺栓、...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 设计 设计 垫圈 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-10 15:02:00
  • 外六角螺栓和内六角螺栓怎么选择?
  • 外六角螺栓和内六角螺栓都是大家比较常用的,从外表看两者也有着比较明显的区别。如下图所示。那这两种平时应该怎么选用呢?从成本考虑,内六角螺栓的头部制造成本高于外六角螺栓,据分析同规格外六角螺栓只有内六角螺栓成本的一半左右;如果需要拧紧力矩大(轴向力大),使用外六角螺栓,因为其螺栓头底部的接触面积更大,注意外六角垫圈面系列螺栓承载面比内六角小;当螺栓较长又需要全螺纹时,选择外六角螺栓,因为内六角螺栓很长时很少有全螺纹的;如果需要用在有铰制孔的场合,选用外六角螺栓,因为铰制孔螺栓一般都是外六角的;如希望占用空间小,可沉头(沉入工件中,齐平美观),选用内六角螺栓。综上,优先选择外六角螺栓,必要时选择...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 10:02:00
  • 【知识科普】弹垫和平垫的优缺点
  • 平垫圈和弹簧垫圈都是我们比较熟知且经常使用到的垫圈。由于两者的特性不同,在实际应用时,对两者一定要加以区分,否则不仅无法发挥垫圈应有的作用,而且可能导致一些不必要的麻烦。一、平垫圈平垫圈一般用于增大零部件之间的接触面积,它的优缺点分别是:优点:①通过增大接触面积,可以保护零部件不受损伤;②通过增大接触面积,减少螺母与设备之间的压力,从而起到保护作用。缺点:①平垫圈无法起到抗震的作用;②平垫圈也没有防松的作用。二、弹簧垫圈弹簧垫圈可以依靠自身弹力起到防松的作用。它的优缺点分别是:优点:①弹簧垫圈具有良好的防松效果;②弹簧垫圈具有较好的抗震效果;③制造成本低;④安装很方便。缺点:弹簧垫圈受材质、...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 弹垫 平垫 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-15 10:06:00
  • 【机械加工】螺栓拧紧力矩的简易计算方法
  • 手头没有资料可查询时,我应该用多大的扭矩拧紧螺栓,相信是很多人想要了解的,下面和大家介绍一个精度尚可且简便的估算方法。计算公式:T=KxDxP其中:T为拧紧力矩;D为螺纹公称直径;P为预紧力;K为拧紧系数。预紧力计算公式:P=(0.75~0.9)*σs*As;其中前面系数对可拆连接取0.75,不可拆连接取0.9。一般我们取可拆连接。σs为螺栓屈服强度;As为螺栓截面积,粗略计算可取As=πD^2/4。拧紧系数K和很多因素有关,计算起来比较复杂,可参考下表。即便如此记起来也困难,为方便考虑到一般螺栓拧紧面都是机加工面、近无润滑状态,所以我们一般可取0.12~0.15。经过简化后的拧紧力矩计算公...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:51:00
  • 【知识科普】关于螺钉/螺栓的5个小秘密
  • 相信大家都曾有过下面的一些疑问:●我需要选多大的螺钉/螺栓?●都有什么类型的螺钉/螺栓?●垫片是做什么用的?●螺栓要拧多紧,它是如何影响承载能力的?●粗牙螺纹or细牙螺纹?一、认识一下常见的螺钉/螺栓:螺钉与螺栓有什么区别?有些工具书上是这么说的:ifyouturntheheadit'sascrew,ifyouturnanutit'sabolt.Ahexheadcapscrewandhexboltmaylookidentical.也就是说如果会用到螺母,那就称作螺栓,否则就叫螺钉吧。有时候它们是同一个东西,因此不用过分的纠结了……上图就是一些螺钉的照片,下图呢就是一些即可称之为螺钉,也可以称...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:46:00
  • 【知识科普】螺栓头部的标记是什么含义?
  • 大家目前最为常见的螺栓性能等级是由ISO设定的公制等级,其由两个数字组成,用一个点分隔,通常标记在螺栓头或螺母的顶部或侧面。比较常见的有8.8、10.9和12.9三个等级。小数点前的数字乘以100为螺栓的近似最小抗拉强度。小数点后的数字乘以10时为相对于最小抗拉强度的近似屈服强度百分比。比如8.8级抗拉强度约为800MPa,屈服强度约为800*80%=640MPa。大家可能还看到过下面的这种标识。这是不锈钢螺栓或螺母的标记,A2代表304不锈钢,A4代表316不锈钢。后面的数字代表抗拉强度,会根据螺栓的抗拉强度而变化。比如70表示抗拉强度等于700MPa通用不锈钢。304和316两种不锈钢都...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 标记 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:12:00
  • 【机械设计】CNC图纸问题|螺牙设计配对不合理案例
  • 一、非标螺牙配对不合理案例一问题点螺纹适配,一个拧不到底,一个拧不进去。原因分析非标牙,分两处加工,牙峰角度有偏差,配对不上。案例二问题点需要加工M4*0.5,图纸只标M4,没有螺纹间距说明。原因分析手动标注,遗漏注释牙距。优化建议设计非标牙时建议:同一地方加工方便匹配,或先加工好的样品给到后加工的去匹配。设计间隙,0.02-0.05之间,详细标注公差,牙的深度、斜度。如下图示。要求公牙,母牙严格按图加工。相比,采用第一步会比较可靠与省事。(其中0.02-0.05是考虑加工误差而设计的噢,提醒画3D螺牙而不做标识的人员在原图上放的余量。真正加工出来的末端尺寸有0.01-0.02就可以扭动了。...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-08 16:32:00
  • 【知识科普】如何提高螺栓连接的强度?
  • 大多数情况下,受拉螺栓联接的强度决定于螺栓的强度。影响螺栓强度的因素很多,有材料、结构、尺寸参数、制造和装配工艺等等。小编下面介绍一些提高螺栓强度的措施。一、改善螺纹牙间的载荷分布采用普通螺母时,轴向载荷在旋合螺纹各圈间的分布是不均匀的,如下图(a)所示,从螺母支承面算起,第一圈受载最大,以后各圈递减。理论分析和试验证明,旋合圈数越多,载荷分布不均的程度也越显著,到第8~10圈以后,螺纹几乎不受载荷。所以,采用圈数多的厚螺母,并不能提高联接强度。若采用下图(b)的悬置(受拉)螺母,则螺母锥形悬置段与螺栓杆均为拉伸变形,有助于减少螺母与栓杆的螺矩变化差,从而使载荷分布比较均匀。下图(c)为环槽...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 强度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-06 09:31:00
  • 【知识科普】M6*12的内六角头螺丝,M代表什么意思?
  • M6*12中的M代表螺纹的公称直径。在这里,M6表示螺纹的外径为6毫米。后面的*12代表螺丝的长度,即12毫米。内六角头螺丝,通常称为内六角螺丝或六角螺丝,是指头部有六条棱线的螺丝,使用专用的内六角扳手来拧紧和松开。这种螺丝广泛应用于各种机械和设备的装配中,因为它们可以提供良好的扭矩和紧固力,并且相对于其他形状的螺丝来说,内六角头的设计可以提供更强的抗拆卸性能。
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 纹标注 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-22 15:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: